DUG_EVlink_WH-07

Parring af enheden til Wiser Home-appen

VIGTIG: Sørg for, at EVlink Home Smart er blevet konfigureret af en elektriker.
Sådan parres enheden:
  1. Tryk på på siden Hjem.
  2. Tryk på Enheder >  >  Energi.
  3. Vælg EVlink Home Smart.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Energi > EVlink Home Smart.
  4. På siden EVlink Home Smart Setup skal du trykke på Næste.
  5. Tryk på Åben kamera for at scanne QR-koden på din EVlink-terminal.
    Et meddelelsesvindue vil bede dig om at give Wiser Home adgang til dit kamera.
  6. Tryk på OK.
  7. Ret kameraet, og scan QR-koden i nærheden af opladningsstikket/stikdocken.
    Du skal vente i op til 5 minutter på, at EVlink Home Smart tilslutter sig opsætningen.
  8. Hvis du vil give EVlink Home Smart et navn, skal du trykke på og indtaste et navn.
    BEMÆRK: Som standard vises navnet som EVlink Home Smart.
  9. Tryk på Næste og derefter på Finish.

    Når du har parret enheden, vises en successkærm med følgende muligheder:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk på for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Kom i gang med at bruge din enhed: Tryk på for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Successkærmen vises kun, hvis du er logget ind som Hjem-ejer.

    Nu kan du se den nyligt tilføjede enhed på fanen Styring under fanerne Alle og Rum.

    BEMÆRK: Hvis du kun har en EVlink Home Smart i Wiser-systemet, vil siden Styring ikke være synlig. Alle funktioner vil være tilgængelige via siden Hjem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?