DUG_EVlink_WH-07

Nulstilling af PIN-koden ved hjælp af eSetup-appen

Hvis eSetup-PIN-koden mistes, kan du nulstille PIN-koden til standardværdien ved hjælp af eSetup-appen.
  1. Tænd for EVlink Home Smart for at aktivere EVlink Home Smart Wi-Fi® direct.
    Wi-Fi® direct er aktiv i 4 minutter efter opstart.
  2. Åbn eSetup-appen, vælg EVlink Home Smart, og tryk derefter på Åbn indstillinger.
  3. Vælg EVlink Home Smart - International eller EVlink Home Smart - France på grundlag af, hvor EVlink Home Smart er installeret.
  4. Indtast den nye PIN-kode på skærmen, bekræft PIN-koden, og tryk på Gem.
  5. Tryk på Nulstil PIN-kode (A), og vælg Bekræft (B).
  6. Tryk på Stopknappen inden for 3 minutter og 30 sekunder.
    BEMÆRK: Lås stopknappen op ved at dreje den 90° med uret.

  7. Indtast den nye PIN efter 10 sekunder, bekræft PIN-koden, og tryk på Gem.
    BEMÆRK: PIN-koden skal indeholde 6-16 cifre, må ikke indeholde det samme ciffer mere end 3 gange, eller en kombination af 6 cifre eller mere.
    Opdatering af ny PIN-kode gennemført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?