DUG_EVlink_WH-07

Emparejamiento del dispositivo con la aplicación Wiser Home

IMPORTANTE: Asegúrese de que EVlink Home Smart ha sido configurado por un electricista.
Para emparejar el dispositivo:
  1. En la página Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos >  > Energía.
  3. Seleccione EVlink Home Smart.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando Control > > Energía > EVLink Home Smart.
  4. En la página Configuración de EVlink Home Smart, toque Siguiente.
  5. Toque Cámara abierta para escanear el código QR en su terminal EVlink.
    Una ventana de notificación le pedirá que autorice a Wiser Home a acceder a su cámara.
  6. Toque OK.
  7. Apunte con la cámara y escanee el código QR situado cerca del enchufe de carga/toma del conector.
    Debe esperar hasta 5 minutos para que EVlink Home Smart se una a la configuración.
  8. Si desea asignar el nombre Smart a EVlink Home Smart, toque e introduzca un nombre.
    NOTA: Por defecto, el nombre aparecerá como EVlink Home Smart.
  9. Toque Siguiente y toque Terminar.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito sólo aparece si ha iniciado sesión como propietario en .

    Ahora, puede ver el dispositivo recién añadido en la pestaña Control bajo las pestañas Todo y Sala.

    NOTA: Si sólo tiene un EVlink Home Smart en el Sistema Wiser, la página Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la página Inicio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?