DUG_EVlink_WH-07

Para ihop enheten med Wiser Home-appen

VIKTIG: Se till att EVlink Home Smart har konfigurerats av en elektriker.
Så här parkopplar du enheten:
  1. På sidan Hem trycker du på  .
  2. Tryck på Enheter >  >  Energi.
  3. Välj EVlink Home Smart.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på Kontroll > > Energi > EVlink Home Smart.
  4. På sidan EVlink Home Smart Setup trycker du på Nästa.
  5. Tryck på Öppna kameran för att skanna QR-koden på din EVlink-terminal.
    Ett meddelandefönster kommer att uppmana dig att ge Wiser Home åtkomst till din kamera.
  6. Tryck på OK.
  7. Rikta kameran och skanna QR-koden nära laddningsuttaget/kontaktdockan.
    Du måste vänta i upp till 5 minuter på att EVlink Home Smart ska ansluta sig till installationen.
  8. Om du vill ge EVlink Home Smart ett namn trycker du på och anger ett namn.
    OBS: Som standard kommer namnet att visas som EVlink Home Smart.
  9. Tryck på Nästa och tryck sedan på Slutför..

    När du har parkopplat enheten visas en framgångsskärm med följande alternativ:

    • + Lägg till ny enhet: Tryck för att fortsätta parkoppla fler enheter.

    • Börja använda din enhet: Tryck för att börja använda den parkopplade enheten.

    OBS: Framgångsskärmen visas endast om du är inloggad som Husägare.

    Nu kan du se den nyligen tillagda enheten på fliken Kontroll under flikarna Alla och Rum.

    OBS: Om du bara har en EVlink Home Smart i Wiser-systemet kommer sidan Kontroll inte att vara synlig. Alla funktioner kommer att vara tillgängliga via sidan Hem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?