DUG_EVlink_WH-06

eSetup-driftsättning – Internationellt

När EVlink Home Smart har installerats följer du instruktionerna för att börja använda eSetup-appen:
  1. Öppna eSetup-appen och välj EVlink Home Smart (A).
  2. Slå på EVlink Home Smart-laddaren för att aktivera Wi-Fi®-åtkomstpunkten. Wi-Fi®-åtkomstpunkten kommer att vara aktiv i 4 minuter efter start.
  3. Aktivera Wi-Fi på din smartphone och anslut till EVlink Home Smart via Wi-Fi direkt.
  4. I eSetup-appen trycker du på Öppna inställningar (B).
  5. Välj EVlink Home Smart – Internationellt
  6. På skärmbilden anger du den nya PIN-koden, bekräftar PIN-koden och trycker på Spara.
    OBS: PIN-koden måste bestå av 6 till 16 siffror, får inte innehålla samma siffra mer än 3 gånger eller en kombination av 6 siffror eller mer.
    Ny PIN-uppdatering har genomförts.
  7. På nästa sida anger du den nya PIN-koden och trycker på Anslut.
  8. Om den fasta EVlink Home Smart-programvaran är uppdaterad trycker du på Fortsätt för att visa Nätverksinställningar.
    OBS: Om en ny version av fast programvara är tillgänglig trycker du på Uppdatera och trycker på OK efter att uppdateringen är klar.
  9. På sidan Nätverksinställningar väljer du hur du ansluter EVlink Home Smart till internet och trycker på Spara och fortsätt.
    VIKTIG: Om du har en Wiser-hubb för fjärrövervakning och styrning ser du till att både EVlink Home Smart och hubben är anslutna till samma Wi-Fi®-nätverk.
    • Wi-Fi (C):Tryck på Skanna Wi-Fi QR-kod och skanna QR-koden på routern för att automatiskt ansluta till Wi-Fi. Alternativt kan du välja från listan över tillgängliga nätverk genom att trycka på Välj ett nätverk eller ange namn och lösenord för Wi-Fi-nätverket manuellt.
    • Ethernet (D): Ange nätverksinformation för anslutning (använd kabeltypen RJ45).
  10. På sidan Elinställningar väljer du effektklass för EVlink för att matcha elinstallationen. Du kan använda skjutreglaget (E) eller –/+ för att begränsa laddningsströmmen och tryck på Spara och fortsätt (F).
    OBS: Minsta och högsta laddningsström är 10 A respektive 32 A.

  11. På sidan Enhetsinställningar kan du aktivera eller inaktivera effektmätaren med växlingsreglaget och sedan trycka på Spara och fortsätt.
    OBS: Om du aktiverar detta alternativ ser du till att du har anslutit effektmätaren till EVlink Home Smart.
  12. Tryck på Fortsätt på sidan Övervakning.
  13. När alla enhetsinställningar har konfigurerats trycker du på Överlämna till kunden och delar PIN-koden med kunden.
  14. När du har delat PIN-koden läser du instruktionerna och sveper för att navigera till nästa skärm. Tryck på Jag förstår: starta om (G) för att starta om EVlink Home Smart.
    Vänta i 5 minuter innan EVlink Home Smart ansluts till internetroutern.
    • Lysdioden kommer långsamt att pulsera grönt under 5 minuter.

    • EVlink Home Smart ska startas om i enlighet med den tillämpade konfigurationen.

    OBS: Om du behöver ändra driftsättningsparametrarna kan du återansluta till laddningsstationen under 5 minuter efter omstart eller påslagning.

    Lysdioden blir helt grön 5 minuter efter omstart för att bekräfta att EVlink Home Smart är ansluten för fjärrdrift.

    OBS: LED-lampan lyser långsamt grönt när EVlink Home Smart inte är ansluten till internet.

Använd Wiser Home-appen för att övervaka och styra EVlink Home Smart.

Se Parkoppla enheten för att parkoppla enheten med Wiser Home-appen.

Se Använda enheten för att övervaka och styra med Wiser Home-appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?