DUG_Exxact – Persiennstyrningsbrytare_WH-00

Om enheten

Du kan använda den anslutna persiennstyrningsbrytaren (nedan kallad persiennstyrningsbrytare) för att styra en persienn- eller rulljalusimotor som är utrustad med ändlägesbrytare.

Styrningsalternativ

Hemstyrning med Wiser Home-appen: För att styra omkopplaren för persiennstyrning via Wiser-appen behöver du Wiser Gateway. Se Pairing the device with the Wiser Hub.

Direktdrift: Persiennstyrningsbrytaren kan alltid styras direkt på plats. Du kan även ansluta den med mekanisk dubbeltryckknappar. Se Manuell drift.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?