DUG_Exxact – Persiennstyrningsbrytare_WH-00

Använda persiennstyrning

Du kan styra persiennerna med den trådlösa omkopplaren.
  • Tryck länge på den trådlösa omkopplaren (> 0,5 s) för att flytta persiennstyrningen uppåt eller nedåt.

    • Tryck för att öppna persiennstyrningen (A)

    • Tryck för att stänga persiennstyrningen (B)

  • Tryck kort på ovansidan eller undersidan av den trådlösa omkopplaren (< 0,5 s) för att stoppa rörelsen på persiennstyrningen (C).

  • Tryck kort på ovansidan eller undersidan av den trådlösa omkopplaren (< 0,5 s) för att justera lamellpositionen (D).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?