DUG_Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat_WH-00

Konfigurera beteendet för lysdiodsindikatorn

Med hjälp av Wiser Home-appen kan du ställa in status för lysdiodsindikatorn när uttaget slås på.
Som standard tänds lysdiodsindikatorn när uttaget slås på.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Uppkopplat uttag > Lysdiodsindikatorns beteende (A) och välj ett av följande alternativ enligt dina önskemål:

    Lysdiod på när strömmen är på

    Lysdioden tänds när enheten är påslagen.

    Lysdioden släcks när strömmen är på

    Lysdioden släcks när enheten är påslagen.

    Alltid av

    Lysdioden är släckt hela tiden.

    Alltid på

    Lysdioden lyser hela tiden.

  3. Tryck på Klart.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?