DUG_Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat_WH-00

Lysdiodsindikeringar

Parkoppla enheten

Användaråtgärd

Lysdiodsindikering

Status

Tryck på knappen 3 gånger

Lysdioden blinkar bärnstensfärgat en gång per sekund.

Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen har slutförts lyser lysdioden grönt en stund, innan avstängning.

Återställa enheten

Användaråtgärd

Lysdiodsindikering

Status

Tryck på tryckknappen 3 gånger och håll den nedtryckt en gång i > 10 s.

Efter 10 s börjar lysdioden blinka rött.

Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startar sedan om och lysdioden lyser med fast orange sken.

Inställning (standardläge)

Lysdiodsindikering

Beskrivning

Den röda lysdioden lyser.

Den röda lysdioden lyser när utgången är PÅ.

Alla lysdioder är AV.


Lysdioderna är AV när utgången är AV.

Larm

Lysdiodsindikering

Beskrivning

Blinkar snabbt rött

När ett överbelastnings- eller övertemperaturlarm utlöses och enheten stängs av. Se Felsökning för att rensa larmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?