DUG_LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte_WH-00

Tildeling af en solafskærmningsgruppe til batteritrykket

Du kan oprette solafskærmningsgrupper og tildele dem til trykknapperne foroven eller forneden på et batteritryk.
  1. Tryk på fanen Styring på Alle enheder eller på den rumfane, hvor den trådløse kontakt er placeret.
    Skærmen Enhedsstyring vises.
  2. Tryk på en vilkårlig tast, og vælg Solafskærmningsgruppe > Fortsæt.
    • Følg trin 8, hvis du allerede har en gruppe og vil fortsætte med at konfigurere den med trykknapper.

    • Følg trinene nedenfor for at oprette en ny gruppe, hvis det ikke er tilfældet.

    TIP: Når du tildeler en trykknap til en ny handling, et nyt scenarie eller en ny gruppe, viser skærmen, at den eksisterende konfiguration vil blive slettet.
  3. Tryk på + Opret en gruppe.
    Skærmen Ny gruppe vises.
  4. Indtast et navn på gruppen (A).
    TIP: Tryk på (B), og vælg et egnet ikon til din gruppe.
  5. Tryk på + Tilføj solafskærmning.
  6. Vælg på skærmen Vælg enheder de enheder, du vil tilføje, og tryk derefter på Gem.
    BEMÆRK: Sørg for, at alle enheder er online, før du tilføjer dem til en gruppe. Enheder, der er offline, vises ikke på listen over enheder.
  7. Tryk på Gem foroven til højre på skærmen Ny gruppe.
    Du kan se den nyoprettede gruppe under afsnittet Grupper.
  8. Vælg gruppen, og tryk på Gem.
    BEMÆRK: Hvis enheden er i dvaletilstand, skal du trykke på trykknappen øverst til venstre på den trådløse kontakt 3 gange for at vække enheden. Tryk derefter på Bekræft i appen for at anvende indstillingerne. Se Væk enheden for mere information.
    VIGTIG: Hver gruppe kan indeholde op til 60 enheder. Du kan maksimalt oprette 20 grupper.
    Den næste skærm viser , hvilket indikerer, at gruppen er blevet tildelt.

    Eksempel: Hvis du har fire solafskærmninger i en stue, kan du oprette en gruppe, der omfatter dem alle. Efter tildeling af denne gruppe til de to trykknapper foroven (til venstre og højre) på batteritrykket:

    • Tryk kort på trykknappen foroven til venstre/højre for at stoppe solafskærmningerne.

    • Tryk længe på trykknappen foroven til venstre/højre for at åbne/lukke solafskærmningerne langsomt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?