DUG_LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte_WH-00

Parring af enheden med Wiser-hubben

Du kan parre dit batteritryk Wiser Hub for at få adgang til og styre den.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tap Enheder > > Apparater > Fuga batteritryk.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Apparater > Fuga batteritryk.
  3. Tryk på Scan QR-kode, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.
    BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.

    Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder:

    • (A): Indtast MAC-adressen og installationskoden, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om MAC-adressen og installationskoden er gyldige.

    • (B): Tryk på denne indstilling, hvis du ikke kan finde MAC-adressen og installationskoden.

  4. Tryk på Næste, fjern vippekontakten på den trådløse kontakt, og tryk kort på trykknappen øverst til venstre 3 gange, og sørg for, at lysdioden blinker orange.

    Vent et par sekunder, indtil lysdioden bliver grønt, og appen bekræfter, at enheden er forbundet.

    BEMÆRK: Hvis lysdioden ikke blinker orange, skal du se instruktionerne ved at trykke på LED blinker ikke orange? eller se Fejlfinding.
  5. Tryk på Næste for at indtaste navnet på enheden, og tilordn enheden til et eksisterende rum eller et nyt rum. Tryk derefter på Bekræft.

    Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Begynd at bruge din enhed: Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som Hjem-ejer.

    Batteritrykket vises nu på fanen Styring under fanerne Alle og Rum.

  6. Montér tangenten på batteritrykket.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?