DUG_LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte_WH-00

Tildeling af et scenarie til batteritrykket

Med et scenarie kan du samle flere handlinger, der normalt udføres sammen. Du kan konfigurere et scenarie til batteritrykket (f.eks. godnat-scenarie: Ventilator tændt, lysdæmpning 50 %, luk solafskærmning).
TIP: Et scenarie kan tilknyttes en af de fire taster individuelt.

Konfiguration af et scenarie til batteritrykket:

  1. Tryk på fanen StyringAlle enheder eller på den rumfane, hvor batteritrykket er placeret.

  2. Tryk på en vilkårlig tast, og vælg Scenarie.

  3. Vælg et scenarie, som du vil tilføje til tasten, og tryk på Vælg scenarie.

    I den næste skærm viser , at scenariet er konfigureret.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?