DUG_LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte_WH-00

Om enheden

LK FUGA® Wiser Batteritryk med 4 trykknapper (efterfølgende kaldet battertryk) er en batteridrevet trådløs kontakt, der anvendes til at styre en gruppe Zigbee-enheder (som f.eks. lys og solafskærmning) i det samme Zigbee-netværk.

Batteritrykket kan konfigureres via Wiser Home-appen.

VIGTIG: Tangenterne er placeret vandret på den trådløse kontakt.

Fordelene ved at bruge et batteritryk:

  • Let at bruge og brugervenligt interface: også god til børn (placeret lavere på væggen) og til ældre, som måske ikke er så fortrolige med smartphones.

  • Nem at montere på væggen: ledninger er ikke nødvendige.

Funktioner for et batteritryk:

  • Tilføj forskellige handlinger (f.eks. styring af lys/solafskærmning) til den trådløse kontakt.

  • Styr en gruppe (f.eks. styring af belysning og jalousier).

  • Tilføj scenarier til den trådløse kontakt (f.eks. filmaften-scenarie/godnat-scenarie).

  • Meddelelse om lavt batteriniveau.

BEMÆRK: Signalstyrken kan påvirkes af omgivende faktorer og byggematerialer, som kan forårsage interferens mellem Wiser Hub og tilsluttede enheder.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?