DUG_LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte_WH-00

Indbygningsræle (Puck)

  1. Hvis du ikke har brug for den nederste tangent på batteritrykket, kan du erstatte den med en blindplade.
  2. Fjern den øverste tangent og tryk hurtigt 5 gange på den venstre trykknap batteritrykket.
    Statuslysdioden blinker grønt.
  3. ADVARSEL
    FARE FOR ELEKTRISK STØD
    • Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
    • Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.
    Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
    Følg en af valgmulighederne for at parre pucken:
    • Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på pucken.
    • Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknap 5 gange hurtigt efter hinanden.
    Statuslysdioden blinker grønt på pucken.
    BEMÆRK: Hvis pucken er placeret bag den mekaniske trykknap, er statuslysdioden ikke synlig.

    Lyset, der er forbundet med pucken, blinker et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på den trådløse kontakt og pucken. Pucken kan nu styres af batteritrykket.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?