Tildeling af en handling til batteritrykket
Konfiguration af en handling til batteritrykket:
-
Tryk på fanen Styring på Alle enheder eller på den rumfane, hvor batteritrykket er placeret.
-
Tryk på en vilkårlig tast, og vælg Handling.
-
Vælg enheden, og tryk på Vælg handling.
-
Vælg Lyskontakt på skærmen Konfigurer enhed.
- Tryk på
for at tænde lyset, og tryk på .
På den næste skærm viser
, at handlingen er konfigureret.
Tasten Øverst til venstre er konfigureret med lyskontakt: Tændt.
TIP: Når du tildeler en trykknap til at styre en lysdæmper eller en solafskærmning, er det vigtigt at vide, at du kan indstille en bestemt procentdel for lysstyrken eller solafskærmningens position. Hvis du f.eks. konfigurerer en lysdæmper til 50 %, vil lyset tændes direkte ved 50 % lysstyrke ved at trykke kort på trykknappen. På samme måde kan du for solafskærmninger indstille en position på 30 % åben. Når du trykker kort på trykknappen, bevæger solafskærmningen sig automatisk til den position.BEMÆRK: Hvis du trykker på og holder trykknappen nede, kan du ikke dæmpe lyset eller åbne/lukke solafskærmningen.