DUG_LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte_WH-00

indbygningsmodul til styring af solafskærmning (puck)

  1. Hvis du ikke har brug for den nederste vippekontakt på batteritrykket, kan du erstatte den med en blindplade.
  2. Fjern den øverste tangent og tryk hurtigt 5 gange på den venstre trykknap på den batteritrykket.
    Statuslysdioden blinker grønt.
  3. ADVARSEL
    FARE FOR ELEKTRISK STØD
    • Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
    • Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.
    Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
    Følg en af valgmulighederne for at parre pucken:
    • Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på pucken.
    • Tryk kortvarigt på den mekaniske dobbelte trykknap 1 til 5 gange hurtigt efter hinanden.
    Statuslysdioden blinker grønt på pucken.
    BEMÆRK: Hvis pucken er placeret på afstand af den mekaniske trykknap, er statuslysdioden ikke synlig.

    Solafskærmningen kører op og ned et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på batteritrykket og pucken. Pucken kan nu styres af batteritrykket.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?