DUG_LK FUGA Wiser batteritryk 4 slutte_WH-00

Tekniske data

Batteri

CR2032

Batteriets levetid

Op til 5 år (afhængigt af anvendelseshyppighed og batterikvalitet)

Kapslingsklasse

IP20

Driftsfrekvens

2405-2480 MHz

Maks. transmitteret effekt

<10 mW

Driftstemperatur

-5 °C til 45 °C

Relativ fugtighed

5 % til 95 %

Kommunikationsprotokol

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?