DUG_LK FUGA - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M_WH-00

Anti-frakoblingsstyring

Anti-frakoblingsstyringen forhindrer sikkerhedsafbryderen i at udløse ved at slukke for belastningen (f.eks. vandvarmer, EV-stik) eller reducere belastningens effekt.

PCM-systemet (Power Consumption Management) er en avanceret algoritme, der er designet til at forhindre globalt overforbrug. Det sker ved at reducere sætpunkter og lukke ned for specifikke belastninger, så det samlede energiforbrug holdes inden for en foruddefineret grænse. Med integrationen af Wiser Home får brugerne bedre kontrol over de belastninger, der overvåges af PCM'en. Du kan tilmelde op til otte belastninger ad gangen, hvilket hjælper med at holde systemets samlede forbrug under den fastsatte grænse. Denne grænse bestemmes af dine kontraktspecifikationer, så det er vigtigt at læse afsnittet Setting Tariff for at få oplysninger om spidsbelastnings- og lavpristakster. Berettigede enheder bliver automatisk integreret i Anti-frakoblingsstyringen, hvilket yderligere optimerer energiforbruget og forbedrer den overordnede effektivitet af energistyringen i hjemmet.

For mere information om Anti-Tripping Management henvises til den respektive Systembrugervejledning.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?