DUG_LK FUGA - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M_WH-00

Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Gå til Scenarier > for at oprette et scenarie.
  3. Indtast navnet på scenariet (A).
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .
  4. Tryk på Tilføj handlinger (B) for at vælge listen over enheder.
  5. I menuen Tilføj handlinger kan du vælge enhederne (C).
  6. Når alle enhederne er valgt, skal du trykke på Færdig.
  7. Tryk på enheden på siden Scenarie-opretter for at indstille betingelsen. Vælg for eksempel tilsluttet stikkontakt.
    • Tryk på (D) for at tænde.

    Tryk på Indstil, når den ønskede betingelse er valgt.

  8. Tryk på Gem, når alle betingelser er indstillet.
    TIP:
    • Hvis du vil se scenarierne på Hjem-skærmen, skal du gå til Hjem > > Hjem-skærm > Scenarier og aktivere Scenarier.

    • Du kan også omarrangere scenarierne ved at trykke på Redigér på fanen Scenarier på Hjem-skærmen eller ved at trykke på Automatisering > Scenarier > Omarranger.

    Når scenariet er gemt, vises det på fanen Scenarier. Du kan trykke på scenariet for at aktivere det.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?