DUG_LK FUGA - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M_WH-00

Parring af enheden med Wiser Hub

Brug Wiser Home-appen til at parre din enhed med Wiser Hub for at få adgang til og styre enheden.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > > Apparater > Trådløs stikkontakt.
    TIP: Du kan også navigere ved at trykke på Styring > > Apparater > Trådløs stikkontakt.
  3. Tryk på Scan QR-kode, og lad Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden, der findes på enheden.
    BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde den korrekte QR-kode, skal du trykke på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode for at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4.

    Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder:

    • (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden er gyldig.

    • (B): Tryk på denne mulighed, hvis du ikke kan finde Mac-adressen/EUI-64 og installationskoden.

  4. Tryk på Næste, tryk kort på trykknappen 3 gange, og sørg for, at lysdioden blinker gult.
    Vent et par sekunder, indtil lysdioden bliver grønt, og appen bekræfter, at enheden er forbundet.
  5. Når enheden er tilsluttet, skal du vælge et ikon, der passer til din belastning, og trykke på Gem.
    BEMÆRK: Ikon for elektrisk stik tildeles som standard.
  6. Tryk på for at indtaste navnet på enheden.
  7. Tryk på Næste, og tilordn stikkontakten til et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på Send.
    VIGTIG: Den næste skærm viser siden Enhedsindstillinger, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på Indsend, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde mere information om enhedsindstillinger i afsnittet Konfiguration af enheden.

    Når du har parret enheden, vises en skærm med følgende muligheder:

    • + Tilføj ny enhed: Tryk for at fortsætte med at parre flere enheder.

    • Begynd at bruge din enhed: Tryk for at begynde at bruge den parrede enhed.

    BEMÆRK: Bekræftelsesskærmen vises kun, hvis du er logget på som Hjem-ejer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?