DUG_LK FUGA - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M_WH-00

Overvågning af energiforbrug

Ved hjælp af Wiser-appen kan du overvåge energiforbruget for den belastning, der er tilsluttet til enheden.
  1. På fanen Styring skal du trykke på Alle > Trådløs stikkontakt.
  2. Når stikkontakten er tændt, vises strømforbruget i watt (W).
    TIP: Strømforbruget varierer afhængigt af den belastning, der er tilsluttet til stikkontakten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?