DUG_LK FUGA - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M_WH-00

Oprettelse af en automatisering

  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Gå til Automatisering, og tryk derefter på for at oprette en automatisering.
  3. Indtast navnet på automatiseringen (A), og vælg en af følgende betingelser for at udløse en automatisering.
    • Alle betingelser: Alle betingelser skal være opfyldt for at udløse en automatisering.

    • Enhver betingelse: En hvilken som helst af betingelserne skal være opfyldt for at udløse automatiseringen.

    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .
  4. Tryk på Tilføj betingelser (B), og vælg en af følgende (C).
    • Ændring af enhedens status (vælg enheden): En automatisering vil blive udløst baseret på en enheds status, f.eks. åbning af en jalousi eller registrering af bevægelse ved hjælp af en bevægelsessensor.
    • Væk-tilstand (aktivér eller deaktivér): Væk-tilstanden kan også udløse en automatisering til at tænde lysene, lukke solafskærmning osv. Se systembrugervejledningen for mere information om .
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 betingelser.
  5. For at starte automatiseringen på et bestemt tidspunkt skal du trykke på Hvornår > Tilføj tid og vælge en af følgende (D):
    BEMÆRK: Der kan højst tilføjes 10 tider.
    • Specifikt tidspunkt på dagen - Automatiseringen udløses på et bestemt tidspunkt på dagen, f.eks. ved solopgang, solnedgang eller kl. 8:00.
    • Tidsperiode - Automatiseringen udløses i tidsperioder som f.eks. fra solopgang til solnedgang, fra solnedgang til solopgang eller fra 8.00 til 17.00.
    1. I dette eksempel vælger vi Specifikt tidspunkt på dagen og vælger derefter Solnedgang som starttidspunkt for automatiseringen.
    2. Når du har valgt starttidspunktet for automatiseringen, skal du trykke på Indstil i øverste højre hjørne.
  6. Hvis du vil tilføje en handling, skal der trykkes på Derefter > Tilføj en handling; vælg en af følgende (E):
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 handlinger.
    • Styr en enhed - Vælg enheden, og indstil enhedens ønskede tilstand.
    • Send besked - Du får besked, hvis betingelsen er opfyldt.
    • Aktivér et scenarie - Vælg et scenarie, der skal aktiveres under automatiseringen.
    • Vent - Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig, hvis du ønsker at forsinke handlinger inden for en automatisering.
    1. I dette eksempel vælger vi først Styr en enhed og vælger Trådløs stikkontakt (F) som den enhed, der skal udløse en handling, og senere vælger vi optionen Vent for at tilføje en forsinkelse i automatiseringen.
      VIGTIG: Du kan ikke vælge den samme enhed, som du valgte til Tilføj betingelser i trin 4. Enheden bør være en anden.
    2. Indstil tilstanden, som f.eks. tændt/slukket-tilstand for den trådløse stikkontakt. Tryk derefter på Indstil i øverste højre hjørne.
    3. Tryk igen på Tilføj en handling, og vælg muligheden Vent.
    4. Scroll igennem minutterne, og indstil ventetiden på 1 minut. Tryk derefter på Indstil i øverste højre hjørne.
  7. Tryk på Gem.
    Den gemte automatisering vises på siden Automatisering. Tryk på drejekontakten (G) på siden Automatisering for at aktivere/deaktivere automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?