DUG_LK FUGA - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M_WH-00

Opsætning af tidsplan

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du oprette eller tildele en tidsplan til stikkontakten.

  1. Tryk på på Hjem-skærmen.

  2. Gå til fanen Tidsplan, og tryk på .

  3. Indtast navnet på tidsplanen, og vælg Apparater i menuen TYPE.
  4. Vælg Trådløs stikkontakt i menuen GÆLDER FOR, og tryk på Opret.

    Det næste skærmbillede viser som standard en hændelse for ugen, som kan ændres.

  5. Tryk på for at tilføje en hændelse som f.eks. TILSTAND (tændt/slukket) og HVORNÅR (solopgang/solnedgang eller et bestemt tidsinterval).

  6. Tryk på Indstil for at gemme tidsplanen.

    TIP:
    • Du kan tilføje flere tidsplaner efter behov. Vælg dage, tryk på , indstil tændt/slukket-tilstand og tid.

    • Du kan kopiere den eksisterende tidsplan til en anden tidsplan eller til de dage, du ønsker. Tryk på .

      • Tryk på Tidsplan, og vælg en eksisterende tidsplan, og tryk på Kopiér.

      • Tryk på Dag og vælg de dage, du vil tilknytte, og tryk på Kopiér.

    • På den øverste højre skærm skal du trykke på og vælge drejekontakten Følg tidsplan for at slå tidsplanen til/fra.

    • Når tidsplanen starter, kan du se indtil tiden på følgende skærme:

      • Skærmen Enhedsstyring.

      • Fanen Styring under enhedens navn.

      • Afsnittet Foretrukne enheder på Hjem-skærmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?