DUG_LK FUGA - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M_WH-00

Om enheden

LK FUGA ® Wiser trådløs stikkontakt 1½ M (herefter kaldet stikkontakt) er en tilsluttet stikkontakt, der er beregnet til at styre og kontrollere elektriske enheder på en praktisk og effektiv måde. Du kan fjernstyre og -overvåge energiforbruget for den tilsluttede belastning. Stikkontakten er udstyret med en temperatur- og overbelastningsbeskyttelse og -mekanisme. Når stikkontakten bruges med høj belastning, kan mekanismen slukke for stikkontakten for at hjælpe med at sikre overophednings- og overbelastningsbeskyttelse.

BEMÆRK:
  • Tilslut ikke enheder, der er afhængige af en permanent strømforsyning.

  • Bland ikke forskellige belastningstyper i stikkontakten.

  • Brug ikke stikdåser med flere stik i stikkontakten.

  • Må ikke anvendes til opladning af elbiler.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.