Configuration de l’appareil
-
Appuyez sur Détails de l’appareil.
pour accéder à l’écranNOTE: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > Sélectionner l’appareil >> Paramètres de l’appareil.
A |
Nom de l’appareil : Appuyez pour changer le nom de l’appareil. |
B |
Emplacement : Appuyez pour affecter le variateur à n'importe quelle pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Consultez Paramétrer l’emplacement de l’appareil pour plus de détails indiquant comment définir l’emplacement. |
C |
Mode RL-LED : Vous pouvez améliorer la qualité de la variation dans l’application en cas de problèmes de lumière vacillante. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer le mode RL-LED. NOTE: Consultez Caractéristiques techniques pour plus d’informations.
|
D |
Comportement des indicateurs LED : Appuyez pour régler le comportement des indicateurs LED du variateur selon vos préférences. Consultez Configuration du comportement des voyants pour des informations détaillées sur chaque option. |
E |
Comportement à la mise sous tension : Appuyez pour définir le niveau de luminosité par défaut du variateur lorsqu'il est activé. Consultez Configuration du comportement de mise sous tension pour des informations détaillées sur chaque option. |
F |
Luminosité minimale et luminosité maximale : Ce réglage
vous permet de définir des limites sur la luminosité maximale
et minimale de la charge connectée. Cela permet d'éviter
le scintillement et l'extinction du voyant. |
G |
Fil neutre raccordé ?: Vous pouvez vérifier si le fil neutre est connecté pendant l'installation de l'appareil. L'application Wiser Home détecte automatiquement le mode de câblage en fonction de l'installation, ce qui élimine le besoin de sélection manuelle.
|
H |
Identification : Appuyez pour identifier l’appareil. La LED d’état
clignote en rouge et les dispositifs d’éclairage connectés
clignotent sur Marche/Arrêt à la suite de l’identification
du variateur. |
I |
Supprimer: Appuyez pour supprimer l’appareil du système. NOTE:
|
J |
Indicateur d’intensité du signal Zigbee : Indicateur d’intensité du signal Zigbee qui affiche l’intensité actuelle du signal de l’appareil. |