DUG_Odace multifilaire rotatif variateur de_WH-00

Réglage du niveau de luminosité à l’aide de l’application

En utilisant l’application Wiser Home, vous pouvez augmenter/diminuer le niveau de luminosité du variateur.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le variateur.
  2. Sur l’écran de contrôle de l’appareil, faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (A).
    SUGGESTION: Vous pouvez également activer/désactiver le variateur sur l’écran de contrôle de l’appareil, en appuyant sur (B) pour activer/désactiver le variateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?