DUG_Odace multifilaire rotatif variateur de_WH-00

Configuration du comportement des voyants

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez régler le comportement de l’indicateur LED sur votre appareil pour en connaître l’état.

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Appareils > Lumières.

  3. Sélectionnez l’appareil à mettre à jour et appuyez sur Comportement des indicateurs LED.

    NOTE: Si vous ne trouvez pas l’option dans votre application, réinitialisez l’appareil aux réglages d’usine et effectuez le processus d’appairage.
  4. Sélectionnez l’une des options suivantes selon vos préférences.

    LED allumée lorsque l’appareil est sous tension

    La LED s’allume lorsque l’appareil est allumé.

    LED éteinte lorsque l’appareil est sous tension

    La LED s’éteint lorsque l’appareil est allumé.

    Toujours désactivé

    La LED reste éteinte tout le temps.

    Toujours activé

    La LED reste allumée en permanence.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?