DUG_Odace multifilaire rotatif variateur de_WH-00

Utilisation de l’appareil

L'écran de contrôle de l'appareil vous permet d'allumer/éteindre, de régler le niveau de luminosité et de contrôler divers paramètres.

Sur le Contrôle , sélectionnez le variateur.

L’écran de contrôle de l’appareil affiche les options suivantes:

A

Faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour augmenter/diminuer la luminosité du variateur. Pour plus d'informations, consultez le document Réglage de la luminosité.

B

Appuyez pour allumer ou éteindre manuellement l’appareil.

C

Appuyez pour vous rediriger vers l’écran Programme, dans lequel vous pouvez créer un programme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d’un programme.

Tap to add the device to the Appareils préférés section on the Maison screen. To know more about Favoris, refer to the Gérer les favoris topic in the respective System User Guide.

D

Appuyez pour contrôler divers paramètres à partir de l’écran Paramètres de l’appareil. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?