DUG_Odace multifilaire rotatif variateur de_WH-00

Affichages LED dans Quick Home Connect

Appairage de l’appareil dans Quick Home Connect

Action de l’utilisateur

Affichage LED

État

Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir.

Le voyant clignote en vert une fois par seconde.

Le mode d’appairage est actif pendant 60 secondes. Lorsque l’appairage est terminé, le voyant arrête de clignoter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?