DUG_Odace multifilaire rotatif variateur de_WH-00

À propos de l’appareil

Le variateur rotatif universel multi-fils connecté (ci-après dénommé variateur) est équipé d’un bouton rotatif qui peut être utilisé pour commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives, manuellement ou à distance.

Options de commande

Commande de maison : Pour contrôler le variateur via l’application Wiser Home, vous aurez besoin de la Passerelle Wiser.

Fonctionnement direct : Vous pouvez toujours commander le variateur directement sur site. Vous pouvez également connecter de nombreux boutons-poussoirs mécaniques.

Fonctions

  • L’appareil peut détecter automatiquement la charge.

  • L’appareil dispose de l’autoprotection interne, de la protection thermique, de la résistance aux surcharges, de la protection contre les courts-circuits, du démarrage progressif et de l’arrêt progressif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?