Dépannage dans Quick Home Connect
Symptôme |
Cause possible |
Solution |
---|---|---|
La LED s’allume en orange sur l’appareil. |
L’appairage n’est pas terminé et revient aux paramètres d’usine par défaut. |
Appairez à nouveau l’interrupteur sans fil et l’appareil. Voir |
Le commutateur sans fil ne peut pas commander l’appareil de manière fiable. |
L’interrupteur sans fil et l’appareil sont trop éloignés l’un de l’autre. |
Placez l’interrupteur sans fil dans une position plus proche de l’appareil. |
L’interrupteur sans fil a perdu l’appairage. |
Appairez l’appareil à nouveau. Voir |
|
La batterie du commutateur sans fil est déchargée. |
Scénario |
Procédure |
---|---|
Contrôlez plusieurs appareils avec un seul interrupteur sans fil. |
Vous pouvez contrôler plusieurs appareils avec un seul interrupteur sans fil, en commençant par l’appairer avec un seul appareil. Ensuite, utilisez le même interrupteur sans fil pour effectuer l’appairage avec d’autres appareils. NOTE: Vous pouvez
appairer jusqu’à 7 appareils à un seul interrupteur
sans fil.
|
Interrupteur sans fil 1 poste avec appareils (interrupteur à relais, variateur, commande d’obturateur ou prise de courant). |
Appairez l’interrupteur sans fil avec l’un des appareils (interrupteur à relais, variateur, commande de volets, ou prise de courant). |
Interrupteur sans fil 2 postes avec appareils (interrupteur à relais, variateur, commande d’obturateur ou prise de courant). |
Appairez soit l’interrupteur sans fil de gauche, soit l’interrupteur sans fil de droite avec l’un des appareils (interrupteur à relais, variateur, commande de volets, ou prise de courant). Vous pouvez également appairer un autre enjoliveur de l’interrupteur sans fil avec un autre appareil. |