DUG_PTC_WH-05

Felsökning

Symptom

Möjlig orsak

Lösning

visas i appen Wiser Home

Fel på enheten

Prova att installera om enheten. Om felet kvarstår byter du ut enheten.

PowerTag-data är inte tillgängliga på skärmen Hem.

  • Enheten är offline.

  • Systemet/hubben kan inte ta emot data från PowerTag.

  • Wi-Fi®-anslutningen är fel för hubben.

Starta om enheten. Se även till att korrigera Wi-Fi®-anslutningen.

Lysdioden för PowerTag blinkar gult.

PowerTag har ännu inte tagits i drift för hubben för första gången.

Skicka PowerTag till hubben. Se Parkoppla enheten.

PowerTag är utanför räckvidden för hubben.

Gör något av följande:

  • Minska avståndet mellan hubben och enheten.

  • Stäng av alla andra hubbar i området som har trådlösa enheter.

    • Ta bort enheten från hubben via appen.

    • Gör en strömcykel genom att stänga av och slå på hubben och effektbrytaren som PowerTag är monterad på.
    • Se till att PowerTag blinkar gult och parkoppla sedan enheten till hubben via appen.

PowerTags lysdiod blinkar snabbt rött.

PowerTag är utanför räckvidden för hubben.

Gör något av följande:

  • Minska avståndet mellan hubben och enheten.

  • Stäng av alla andra hubbar i området som har trådlösa enheter.

    • Ta bort enheten från hubben via appen.

    • Gör en strömcykel genom att stänga av och slå på hubben och effektbrytaren som PowerTag är monterad på.
    • Se till att PowerTag blinkar gult och parkoppla sedan enheten till hubben via appen.

OBS: Om lysdioden fortfarande blinkar rött byter du ut den mot en ny enhet och försöker lägga till igen.

Hubben är avstängd

Slå på hubben.

PowerTags lysdiod lyser konstant rött.

Enheten fungerar inte permanent.

Byt ut mot en ny enhet och försök lägga till igen.

PowerTags lysdiod är släckt

PowerTag är förmodligen inte påslagen.

Kontrollera kablar och strömanslutning för PowerTag och se om den aktiveras. Försök med att lägga till enheten när den är på.

Om ovanstående metod inte fungerar byter du ut PowerTag och försöker igen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?