DUG_PTC_WH-05

Om enheten

PowerTag Control (PTC) är en trådlös kommunikationsmodul som är specialkonstruerad för styrning och övervakning av tillämpningar. Den ingår i PowerTag System och Wiser System och förvandlar en fördelningscentral till en ansluten panel.

PowerTag Control can monitor a circuit and notify the Wiser Hub wirelessly of the status of a contact (OF, SD, CT, or TL position indication).

PowerTag Control övervakar kretsar trådlöst, samlar in status för kedjekopplade effektbrytare och meddelar Wiser Hub om informationsstatus, t.ex. positionsindikering för AV, kontaktor (CT) eller impulsrelä (TL). PTC har en spänningsfri reläkontakt som möjliggör styrning över 230 VAC-laster upp till 2 A.

  • Zigbee-tekniken förenklar kabeldragning och driftsättning: Ingen kabeldragning krävs för att PowerTag Control-modulerna ska kunna kommunicera med Wiser Hub.

  • Systemskalbarhet: PowerTag Control-moduler kan enkelt installeras i nya eller befintliga paneler när som helst med en enkel driftsättning.

  • PowerTag Control-moduler monteras på DIN-skena.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?