DUG_PTC_WH-05

Exempel på automatisering

Den här demonstrationen visar hur du skapar en automatisering för att styra ett varmvattensystem när produktionen av solenergi är större än 2 kW.
OBS: Om du bor i Belgien, Danmark, Sverige och Finland. Se till att du installerar PowerTag Energi och parkopplar den med Wiser Home-systemet för att skapa och utföra en automatisering.
FÖRSLAG: Det är obligatoriskt att skapa två automatiseringar. Slå först på varmvattensystemet när produktionen av solenergi är större än 2 kW. Stäng sedan av varmvattensystemet när produktionen av solenergi är mindre.
Varmvattensystemet stängs inte av automatiskt förrän du skapar en ny automatisering.
  1. Gå till Automatisering > för att skapa en automatisering.
  2. Lägg till ett villkor genom att trycka på Lägg till villkor > Ändring av enhetens status > Solpanel.
  3. Ställ in produktionseffekten på 2 kW (A) och tillståndet som mer än (B) och tryck sedan på Ställ in.
  4. Läs informationen och tryck på OK.
  5. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd > Styr en enhet > Uppvärmning. Ställ in enhetsläge som och tryck sedan på Ställ in i det övre högra hörnet.
    OBS: Som standard är läget Av.
  6. Ange automatiseringens namn.
    FÖRSLAG: Du kan välja den visningsbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  7. Tryck på Spara. När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatisering.
    OBS: Du kan aktivera eller inaktivera sparade automatiseringar på fliken Automatiseringar genom att använda .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?