DUG_PTC_WH-05

Återställa parkopplingsläge

Om PowerTag tappar anslutningen till hubben kan du återgå till parkopplingsläget för att driftsätta det till Wiser-systemet.

  1. När lysdioden för PowerTag Control blinkar rött indikerar det att kommunikationen mellan Wiser Hub och PowerTag Control har brutits. Vänta i 4 minuter tills lysdioden blinkar rött flera gånger i sekunden.

    OBS: Om kommunikationen bryts då och då blinkar lysdioden rött 1 gång.
  2. Tryck sedan på PowerTag-konfigurationsknappen i > 10 sekunder för att återställa enheten.


Efter återställningen blinkar statuslysdioden gult. PowerTag går in i parkopplingsläge.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?