DUG_PTC_WH-05

Installera enheten

Se installationsanvisningarna som medföljde produkten.

Vi rekommenderar att du installerar PowerTag inom 3 meter från Wiser Hub för bästa resultat. Signalkvaliteten bibehålls bäst när det inte finns några stora hinder (tjocka väggar, metallskåp osv.) mellan PowerTag och din Wiser Hub. Detta ger en bra nätverkssignalstyrka och bidrar till att förhindra problem online-/offlineproblem, som kan resultera i korrupta data.

Se installationsvideon: Så här installerar du PowerTag Control – IO-modul
Videon beskriver installationen av PowerTag som driver ett impulsrelä med “fjärrindikeringshjälp och 2 återkopplingsslingor”. För PowerTag som kör en kontaktor krävs inte ”fjärrindikeringshjälp och 2 återkopplingsslingor”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?