Fehlerbehebung
|
Problem |
Mögliche Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
Gerätefehler |
Versuchen Sie, das Gerät neu zu installieren. Wenn der Fehler weiterhin besteht, tauschen Sie das Gerät aus. |
|
|
Einzelne PowerTag-Daten sind auf dem Startbildschirm nicht verfügbar. |
|
Starten Sie das Gerät neu. Stellen Sie außerdem sicher, dass die WLAN®-Verbindung korrigiert wird. |
|
Die LED des PowerTag blinkt gelb. |
Der PowerTag wurde am Hub noch nicht erstmalig in Betrieb genommen. |
Den PowerTag am Hub in Betrieb nehmen. Siehe Gerät koppeln. |
|
Der PowerTag ist außer Reichweite des Hub. |
Führen Sie eines der folgenden Verfahren durch:
|
|
|
Die LED des PowerTag blinkt schnell rot. |
Der PowerTag ist außer Reichweite des Hub. |
Führen Sie eines der folgenden Verfahren durch:
HINWEIS: Wenn die LED immer noch rot blinkt, durch ein neues Gerät
ersetzen und erneut versuchen.
|
|
Der Hub ist ausgeschaltet. |
Schalten Sie den Hub ein. |
|
|
Die LED des PowerTag leuchtet permanent rot. |
Das Gerät funktioniert nicht dauerhaft. |
Ersetzen Sie es durch ein neues Gerät, und wiederholen Sie den Vorgang. |
|
Die LED des PowerTag ist aus. |
Der PowerTag ist wahrscheinlich nicht eingeschaltet. |
Überprüfen Sie die Verdrahtung und den Stromanschluss des PowerTag erneut, und prüfen Sie, ob das Gerät einschaltet. Versuchen Sie, das Gerät nach dem Einschalten hinzuzufügen. Wenn die oben genannte Vorgehensweise nicht funktioniert, ersetzen Sie den PowerTag, und wiederholen Sie den Vorgang. |