DUG_PTC_WH-05

Resolução de problemas

Problema

Causa possível

Solução

exibido na aplicação Wiser Home

Erro do dispositivo

Tentar reinstalar o dispositivo. Se o erro persistir, substituir o dispositivo.

Os dados do PowerTag não estão disponíveis no ecrã inicial.

  • O dispositivo está offline.

  • O sistema/hub não consegue receber os dados do PowerTag.

  • A ligação à Wi-Fi® está incorreta para o Hub.

Reiniciar o dispositivo. Além disso, certifique-se de corrigir a ligação à Wi-Fi®.

O LED do PowerTag pisca a âmbar.

O PowerTag ainda não foi comissionado ao hub pela primeira vez.

Comissionar o PowerTag ao hub. Consulte Emparelhar o dispositivo.

O PowerTag está fora do alcance do hub.

Execute qualquer um dos métodos:

  • Reduza a distância entre o hub e o dispositivo.

  • Desligue qualquer outro hub na área que tenha dispositivos sem fios.

    • Retire o dispositivo do hub através da aplicação.

    • Realize um ciclo de energia desligando e ligando o hub e o disjuntor nos quais o PowerTag está instalado.
    • Certifique-se de que PowerTag está a piscar a âmbar e depois volte a emparelhá-lo com o hub através da aplicação.

O LED do PowerTag pisca rapidamente a vermelho.

O PowerTag está fora do alcance do hub.

Execute qualquer um dos métodos:

  • Reduza a distância entre o hub e o dispositivo.

  • Desligue qualquer outro hub na área que tenha dispositivos sem fios.

    • Retire o dispositivo do hub através da aplicação.

    • Realize um ciclo de energia desligando e ligando o hub e o disjuntor nos quais o PowerTag está instalado.
    • Certifique-se de que PowerTag está a piscar a âmbar e depois volte a emparelhá-lo com o hub através da aplicação.

NOTA: Se o LED continuar a piscar a vermelho, substitua por um novo dispositivo e tente adicionar novamente.

O hub está desligado

Ligue o hub.

O LED do PowerTag está permanentemente a vermelho.

O dispositivo não está permanentemente a funcionar.

Substitua por um novo dispositivo e tente adicionar novamente.

O LED do PowerTag está desligado

Provavelmente o PowerTag não está ligado.

Volte a verificar a cablagem e a ligação elétrica do PowerTag e confirme se este se liga. Tente adicionar o dispositivo depois de estar ligado.

Se o método acima mencionado não funcionar, substitua o PowerTag e tente novamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?