DUG_PowerTag-E_WH-09

Laitteen pariliittäminen energianvarastointijärjestelmän (ESS) kanssa

Jos olet asentanut PowerTagin Aurinkoenergia- taiAurinkoenergia ja akku--järjestelmään, noudata vaiheita 1–10 ja jatka sitten kotiisi asennetun energianvarastointijärjestelmän ohjeiden mukaisesti:
HUOMAUTUS: Energianvarastointijärjestelmää (ESS) sovelletaan vain Saksassa ja Espanjassa.
  1. Napauta Aloitusnäytöllä .

  2. Napauta Laitteet > >  Energia.

  3. Valitse PowerTag Energy.

    EHDOTUS: Voit myös siirtyä napauttamalla Ohjaus > > Energia > PowerTag Energy.

  4. Laitteen etsintä -sivulta etsitään hetken aikaa, jotta käytettävissä olevat PowerTagit tulevat näkyviin.

  5. Jos käytettävissä on useampi kuin yksi laite, valitse niistä yksi.

  6. Napauta Laitteen määritys ‑sivulla Tunnista pääasiallisen PowerTagin tunnistamiseksi.

    Ilmoitusikkuna tulee näyttöön ja tila-LED vilkkuu nopeasti vihreänä PowerTagissa.

  7. Napauta ilmoitusikkunassa OK, kun olet tunnistanut PowerTagin.

  8. Napauta kohdistaaksesi merkinnän PowerTagiin.

  9. Merkintäluettelo näkyy Tyyppi-sivulla.

  10. Valitse merkintätyyppi kotiisi asennetun energianvarastointijärjestelmän (ESS) mukaan (A).

    • Aurinkoenergia

    • Aurinkoenergia ja akku

Aurinkoenergia

  1. Valitse merkintätyyppi (aurinkoenergia).

  2. Napauta (B) ja anna nimi.

    Tehonsuunta otetaan käyttöön automaattisesti.

  3. Napauta (C) ja valitse jokin vaihtoehto tarpeesi mukaan:

    • Kyllä, myyn kaiken

    • Kyllä, myyn osan siitä

    • Ei

  4. Jos olet valinnut vaihtoehdon Kyllä, myyn kaiken ja tehonsuunta on Kodista aurinkopaneeleihin.

    • Ota käyttöön Käänteinen suunta ‑vaihtokytkin.

  5. Jos olet valinnut vaihtoehdon Kyllä, myyn osan siitä.

    • Katkaise päävirtalähteen virta.

    • Jos tehonsuunta on Kodista aurinkopaneeleihin. Ota käyttöön Käänteinen suunta ‑vaihtokytkin.

    • Kytke päävirtalähde päälle.

  6. Jos olet valinnut vaihtoehdon Ei ja tehonsuunta on Aurinkopaneeleista kotiin. Ota käyttöön Käänteinen suunta ‑vaihtokytkin, jos tehonsuunta on väärä.

  7. Valitse Tallenna > Valmis.

  8. Saat ilmoituksen syöttää tariffin, kun PowerTag on otettu käyttöön. Katso lisätietoja Tariffin määrittäminen.

    HUOMAUTUS: Jos olet jo määrittänyt tariffin, sinut ohjataan kohtaan Aloitusnäyttöön, jossa voit tarkastella laitteen tilaa.

Aurinkoenergia ja akku

Jos olet asentanut PowerTagin akkuun ja aurinkovoimaan, tehonvirtaus on joko Kodista akkuun (jos akkua ladataan verkosta) tai Akusta kotiin (jos akku syöttää virtaa kotiin). Oikea tehonsuunta on määritettävä, muutoin PowerTag voi mitata tehonsuunnan väärin.

  1. Valitse merkintätyyppi (aurinkoenergia ja akku).

    Tehonsuunta otetaan käyttöön automaattisesti (D).

  2. Napauta (B) ja anna nimi.

  3. Napauta (C) ja valitse jokin vaihtoehto tarpeesi mukaan:

    • Kyllä, myyn kaiken

    • Kyllä, myyn osan siitä

    • Ei

  4. Jos olet valinnut vaihtoehdon Kyllä, myyn kaiken ja tehonsuunta on Kodista akkuun.

    • Ota käyttöön Käänteinen suunta ‑vaihtokytkin.

  5. Jos olet valinnut vaihtoehdon Kyllä, myyn osan siitä.

    • Katkaise päävirtalähteen virta.

    • Jos tehonsuunta on Kodista akkuun. Ota käyttöön Käänteinen suunta ‑vaihtokytkin.

    • Kytke päävirtalähde päälle.

    Kun otat Käänteisen suunnan käyttöön, voidaan varmistaa, että tehonsuunta on oikea.

  6. Jos olet valinnut vaihtoehdon Ei ja tehonsuunta on Akusta kotiin. Ota käyttöön Käänteinen suunta ‑vaihtokytkin, jos tehonsuunta on väärä.

  7. Valitse Tallenna > Valmis.

  8. Saat ilmoituksen syöttää tariffin, kun PowerTag on otettu käyttöön. Katso lisätietoja Tariffin määrittäminen.

    HUOMAUTUS: Jos olet jo määrittänyt tariffin, sinut ohjataan kohtaan Aloitusnäyttöön, jossa voit tarkastella laitteen tilaa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?