DUG_PowerTag-E_WH-10

Emparejamiento del dispositivo con un sistema de almacenamiento de energía (ESS)

Si ha instalado el PowerTag en Solar o Solar y batería, siga el procedimiento desde el paso 1 hasta el paso 10 y, a continuación, proceda según el ESS instalado en su hogar:
NOTA: El sistema de almacenamiento de energía (ESS) solo es aplicable a Alemania y España.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .

  2. Pulse Dispositivos > >  Energía.

  3. Seleccione PowerTag Energy.

    SUGERENCIA: También puede navegar pulsando Control > > Energía > PowerTag Energy.

  4. La página Detección de dispositivos buscará durante un minuto para mostrar los PowerTags disponibles.

  5. Si hay más de un dispositivo disponible, seleccione uno de ellos.

  6. En la página Configuración del dispositivo, pulse Identificar para identificar el PowerTag principal.

    Se abre una ventana de notificación y el LED de estado parpadea rápidamente en verde en el PowerTag.

  7. Pulse OK en la ventana de notificación cuando haya terminado de identificar el PowerTag.

  8. Pulse para asignar una etiqueta a PowerTag.

  9. La lista de etiquetas aparece en la página Tipo.

  10. Seleccione un tipo de etiqueta en función de cualquiera de los siguientes ESS instalados en su hogar (A).

    • Solar

    • Solar y batería

Solar

  1. Seleccione un tipo de etiqueta (Solar).

  2. Pulse (B) e introduzca un nombre.

    La dirección de alimentación se activará automáticamente.

  3. Pulse (C) y seleccione alguna de las opciones en función de sus requisitos:

    • Sí, lo vendo todo

    • Sí, vendo algo

    • No

  4. Si ha seleccionado la opción Sí, lo vendo todo y la dirección de alimentación es de Hogar a Paneles solares.

    • Active el interruptor de alternancia Dirección contraria.

  5. Si ha seleccionado la opción Sí, vendo algo.

    • Apague la alimentación principal.

    • Si la dirección de alimentación es de Hogar a Paneles solares. Active el interruptor de alternancia Dirección contraria.

    • Encienda la alimentación principal.

  6. Si ha seleccionado la opción No, la dirección de la alimentación es de Paneles solares a Hogar (D). Active el interruptor de alternancia Dirección contraria (E) si la dirección de alimentación es incorrecta.

  7. Pulse Guardar > Hecho.

  8. Se le notificará para que introduzca la tarifa después de la puesta en servicio del PowerTag. Consulte la sección Ajuste de tarifa.

    NOTA: Si ya ha configurado su tarifa, se le redirigirá a la pantalla de Inicio para ver el estado del dispositivo.

Solar y batería

Si ha instalado el PowerTag en Batería y solar, el flujo de energía sería de Hogar a Batería (si la batería se está cargando desde la red) o de Batería a Hogar(si la batería está alimentando energía al hogar). Es necesario configurar la dirección de alimentación correcta; de lo contrario, el PowerTag podría medir la dirección de alimentación de manera incorrecta.

  1. Seleccione un tipo de etiqueta (Solar y batería).

    La dirección de alimentación se activará automáticamente (D).

  2. Pulse (B) e introduzca un nombre.

  3. Pulse (C) y seleccione alguna de las opciones en función de sus requisitos:

    • Sí, lo vendo todo

    • Sí, vendo algo

    • No

  4. Si ha seleccionado la opción Sí, lo vendo todo y la dirección de alimentación es de Hogar a Batería.

    • Active el interruptor de alternancia Dirección contraria (E).

  5. Si ha seleccionado la opción Sí, vendo algo.

    • Apague la alimentación principal.

    • Si la dirección de alimentación es de Hogar a Batería. Active el interruptor de alternancia Dirección contraria.

    • Encienda la alimentación principal.

    La activación de Dirección contraria asegura que la dirección de alimentación sea correcta.

  6. Si ha seleccionado la opción No, la dirección de alimentación es de Batería a Hogar. Active el interruptor de alternancia Dirección contraria si la dirección de alimentación es incorrecta.

  7. Pulse Guardar > Hecho.

  8. Se le notificará para que introduzca la tarifa después de la puesta en servicio del PowerTag. Consulte la sección Ajuste de tarifa.

    NOTA: Si ya ha configurado su tarifa, se le redirigirá a la pantalla de Inicio para ver el estado del dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.