DUG_PowerTag-E_WH-09

Lisäasetukset

Lisäasetukset koskevat sähköverkkoa, aurinkoenergiaa, aurinkoenergiaa / akkua (yhdistelmä) ja akkua tehonsuunnan uudelleenmäärittämisessä.
Seuraavassa on esimerkki verkon lisäasetusten määrittämisestä missä tahansa seuraavista skenaarioista:
  • Asennettu uusi sähköverkossa oleva aurinkoenergiajärjestelmä.

  • Poistettu sähköverkossa oleva aurinkoenergiajärjestelmä.

  • Jos tehonsuunta on virheellinen olemassa olevassa sähköverkossa olevassa aurinkoenergiajärjestelmässä.

  • Jos olet muuttanut verkon rajaa (sähkösopimus) .

  1. Napauta Aloitusnäytöllä > Laitteet > Energia > Verkko > Lisäasetukset.
  2. Napauta OK, kun huomioikkuna kehottaa vahvistamaan.
  3. Noudata yhtä seuraavista vaiheista vaatimustesi perusteella:
    EHDOTUS: Yöaikaan tehonsuunnan on oltava verkosta kotiin. Jos tehonsuunta on väärä, ota käyttöön tai poista käytöstä Käänteinen suunta (D) ‑vaihtokytkin vastaavasti.

    Määritä energianvarastointijärjestelmän (ESS) lisäasetukset samalla tavalla -aurinkoenergia, aurinkoenergia / akku (yhdistelmä) ja akku.

    1. Napauta Aloitusnäytöllä > Laitteet > Energia > Aurinkoenergia > Lisäasetukset.

    2. Ota käyttöön tai poista käytöstä Käänteinen suunta (D), jos tehonsuunta on väärä olemassa olevan energianvarastointijärjestelmän kanssa. Lisätietoja on kohdassa Laitteen pariliittäminen energianvarastointijärjestelmän kanssa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?