DUG_PowerTag-E_WH-10

Appairage de l’appareil avec le système de stockage d’énergie (ESS)

Si vous avez installé le PowerTag sur Solaire, Solaire et batterie, suivez la procédure de l’étape 1 à l’étape 10, puis procédez selon l’ESS installé chez vous :
NOTE: Le système de stockage de l’énergie (SSE) est applicable uniquement à l’Allemagne et à l’Espagne.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Equipements > >  Énergie.

  3. Sélectionnez PowerTag Energy.

    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Énergie > PowerTag Energy.

  4. La page Découverte d’appareils recherche pendant une minute avant d’afficher les PowerTags disponibles.

  5. Si plusieurs appareils sont disponibles, sélectionnez-en un.

  6. Sur la page Configuration de l’appareil, appuyez sur Identification pour reconnaître le PowerTag principal.

    Une fenêtre de notification s'affiche et la LED d'état clignote rapidement en vert sur le PowerTag.

  7. Appuyez sur OK dans la fenêtre de notification lorsque vous avez fini d'identifier le PowerTag.

  8. Appuyez sur pour attribuer une étiquette au PowerTag.

  9. La liste d’étiquettes apparaît sur la page Type.

  10. Sélectionnez un type d’étiquette en fonction de l’un des ESS suivants installés dans votre maison (A).

    • Solaire

    • Solaire et batterie

Solaire

  1. Sélectionnez un type d’étiquette (Solaire).

  2. Appuyez sur (B), entrez un nom.

    La direction de l’alimentation est activée automatiquement.

  3. Appuyez sur (C) et sélectionnez l’une des options en fonction de vos besoins :

    • Oui, je vends tout

    • Oui, j’en vends une partie

    • Non

  4. Si vous avez sélectionné l’option comme Oui, je vends tout et que la direction de l’alimentation est Maison vers Panneaux solaires.

    • Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction.

  5. Si vous avez sélectionné l’option comme Oui, j’en vends une partie.

    • Désactivez l’alimentation secteur.

    • Si la direction de l’alimentation est de Maison vers Panneaux solaires. Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction.

    • Activez l’alimentation secteur.

  6. Si vous avez sélectionné l’option comme Non et que la direction de l’alimentation est Panneaux solaires vers Maison. Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction (E) si la direction de l’alimentation est incorrecte.

  7. Appuyez sur Sauvegarder > Terminé.

  8. Vous serez invité à saisir le tarif après la mise en service du PowerTag. Consultez Réglage du tarif.

    NOTE: Si vous avez déjà configuré votre tarif, vous serez dirigé vers l’écran d’accueil pour afficher le statut de l’appareil.

Solaire et batterie

Si vous avez installé le PowerTag sur Batterie et Solaire, le flux de puissance sera soit de Maison à Batterie (si la batterie se charge à partir du réseau), soit de Batterie à Maison(si la batterie fournit de l’énergie à la maison). Il est nécessaire de configurer la direction de l’alimentation, sinon le PowerTag risque de mesurer la direction de l’alimentation de manière incorrecte.

  1. Sélectionnez un type d’étiquette (Solaire et batterie).

    Le sens de marche est activé automatiquement (D).

  2. Appuyez sur (B) et entrez un nom.

  3. Appuyez sur (C) et sélectionnez l’une des options en fonction de vos besoins :

    • Oui, je vends tout

    • Oui, j’en vends une partie

    • Non

  4. Si vous avez sélectionné l’option comme Oui, je vends tout et que la direction de l’alimentation est Maison vers Batterie.

    • Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction (E).

  5. Si vous avez sélectionné l’option comme Oui, j’en vends une partie.

    • Désactivez l’alimentation secteur.

    • Si la direction de l’alimentation est de Maison vers Batterie. Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction.

    • Activez l’alimentation secteur.

    L’activation de Inverser la direction garantit que la direction de l’alimentation est correcte.

  6. Si vous avez sélectionné l’option comme Non et que la direction de l’alimentation est Batterie vers Maison. Activez l’interrupteur à bascule Inverser la direction si la direction de l’alimentation est incorrecte.

  7. Appuyez sur Sauvegarder > Terminé.

  8. Vous serez invité à saisir le tarif après la mise en service du PowerTag. Consultez Réglage du tarif.

    NOTE: Si vous avez déjà configuré votre tarif, vous serez dirigé vers l’écran d’accueil pour afficher le statut de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?