DUG_PowerTag-E_WH-10

Emparelhar o dispositivo com o sistema de armazenamento de energia (ESS)

Se tiver instalado o PowerTag em Solar ou Solar e Bateria, siga o procedimento do passo 1 ao passo 10 e, em seguida, prossiga de acordo com o sistema de armazenamento de energia instalado na sua casa:
NOTA: O Sistema de Armazenamento de Energia (ESS) só se aplica na Alemanha e em Espanha.
  1. No ecrã inicial, toque em .

  2. Toque em Dispositivos > > Energia.

  3. Selecione PowerTag Energy.

    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > > Energia > PowerTag Energy.

  4. A página Procura de dispositivos irá pesquisar durante um minuto para exibir os dispositivos disponíveis PowerTags.

  5. Se houver mais do que um dispositivo disponível, selecione um deles.

  6. Na página Configuração do dispositivo toque em Identificar para reconhecer o PowerTag principal.

    É exibida uma janela de notificação e o LED de estado pisca rapidamente a verde no PowerTag.

  7. Toque em OK na janela de notificação quando tiver concluído a identificação do PowerTag.

  8. Toque em para atribuir uma etiqueta ao PowerTag.

  9. A lista de etiquetas aparece na página Tipo.

  10. Selecione um tipo de etiqueta com base em qualquer um dos seguintes sistemas de armazenamento de energia instalados na sua casa (A).

    • Solar

    • Solar e Bateria

Solar

  1. Selecione um tipo de etiqueta (Solar).

  2. Toque em (B), introduza um nome.

    A direção da energia será ativada automaticamente.

  3. Toque em (C) e selecione qualquer uma das opções com base nos seus requisitos:

    • Sim, vendo tudo

    • Sim, vendo uma parte

    • Não

  4. Se tiver selecionado a opção Sim, vendo tudo e a direção da energia for da Casa para os Painéis solares.

    • Ative o seletor de ativação/desativação Inverter direção.

  5. Se tiver selecionado a opção Sim, vendo uma parte.

    • Desligue a alimentação principal.

    • Se a direção da energia for da Casa para os Painéis solares. Ative o seletor de ativação/desativação Inverter direção.

    • Ligue a alimentação principal.

  6. Se tiver selecionado a opção Não, a direção da energia é dos Painéis solares para a Casa (D). Ative o seletor de ativação/desativação Inverter direção (E) se a direção da alimentação estiver incorreta.

  7. Toque em Guardar > Feito.

  8. Será notificado para introduzir a tarifa após o PowerTag ser comissionado, consulte Definir tarifa.

    NOTA: Se já tiver configurado a sua tarifa, será direcionado para o ecrã inicial para visualizar o estado do dispositivo.

Solar e Bateria

Se tiver instalado o PowerTag em Bateria e Solar, o fluxo de energia poderá ser quer da Casa para a Bateria (se a bateria estiver a carregar a partir da rede) ou da Bateria para a Casa (se a bateria estiver a fornecer energia para a Casa). É necessário configurar a direção correta da energia, caso contrário, o PowerTag poderá medir a direção da energia de forma incorreta.

  1. Selecione um tipo de etiqueta (Solar e Bateria).

    A direção da energia será ativada automaticamente (D).

  2. Toque em (B) e introduza um nome.

  3. Toque em (C) e selecione qualquer uma das opções com base nos seus requisitos:

    • Sim, vendo tudo

    • Sim, vendo uma parte

    • Não

  4. Se tiver selecionado a opção Sim, eu vendo tudo e a direção da energia for da Casa para a Bateria.

    • Ative o seletor de ativação/desativação Inverter direção (E).

  5. Se tiver selecionado a opção Sim, vendo uma parte.

    • Desligue a alimentação principal.

    • Se a direção da energia for da Casa para a Bateria. Ative o seletor de ativação/desativação Inverter direção.

    • Ligue a alimentação principal.

    Ao ativar Inverter direção assegura que a direção da energia está correta.

  6. Se tiver selecionado a opção Não, a direção da energia é da Bateria para a Casa. Ative o seletor de ativação/desativação Inverter direção se a direção da energia estiver incorreta.

  7. Toque em Guardar > Feito.

  8. Será notificado para introduzir a tarifa após o PowerTag ser comissionado, consulte Definir tarifa.

    NOTA: Se já tiver configurado a sua tarifa, será direcionado para o ecrã inicial para visualizar o estado do dispositivo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.