DUG_PowerTag-E_WH-09

Historia

Verkosta tuonnin historia:
  1. Valitse alasiirtymispalkissa > Historia.

  2. Valitse Historia-sivulla vaadittu aikaväli (A):

    • Tunnit

    • Päivät

    • Kuukaudet

    • Vuodet



Verkosta tuonnin ja viennin historia:
TÄRKEÄ: Soveltuu vain sähköverkkoihin, joissa on olemassa sähköverkossa oleva aurinkoenergiajärjestelmä.
  1. Valitse Historia-sivulla vaadittu aikaväli (A):

    HUOMAUTUS: Sähköverkon tuonti näkyy sinisellä ja aurinkoenergian tuotannon myyty ylijäämä näkyy vihreällä.


Kuormituksen kulutushistoria
TÄRKEÄ: Voit tarkastella yksittäisten kuormien energiankulutusta vain, jos olet asentanut niille ylimääräisen PowerTagin.
  1. Napauta Historia-sivulla kohtaa ja valitse Kuorman kulutus.

  2. Valitse (A) ja haluttu aikaväli.

Aurinkoenergian ja akkujen historia
TÄRKEÄ: Voit tarkastella aurinkoenergian ja akkujen historiaa vain, jos olet asentanut niille ylimääräisen PowerTagin.
  1. Valitse Historia-sivulla vaadittu aikaväli (A).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?