Tietoja laitteesta
PowerTag E (jäljempänä PowerTag) on pienikokoinen, kestävä ja helposti asennettava luokan 1 langaton energia-anturi. Laitetta käytetään yhdessä Wiser-keskusyksikön kanssa tietojen keräämiseen jokaisesta asennetusta virtapiiristä mittaamaan kuinka paljon energiaa piirissä kulutetaan. Se on suunniteltu erityisesti energian kulutuksen hallintaan ja virran saatavuuteen uusissa tai jo käytössä olevissa asuinkiinteistöissä. Se valvoo ja mittaa energiaa ja virtaa reaaliaikaisesti sekä tarjoaa myös täydellisen näkyvyyden virtalähteen ja kuormien väliseen tehonsiirtoon.
PowerTagin ominaisuudet:
-
Helposti asennettavissa katkaisijan ylä- tai ala-asentoon.
-
Mittaa energiankulutusta ja -tuotantoa (tehoa).
-
Lähettää reaaliaikaiset ilmoitukset ja hälytykset Wiser Home -sovelluksessa sähköjärjestelmien häiriöiden varalta.
PowerTagin edut:
-
Pienin tilantarve ja nopein asennus.
-
Energialuokka 1 standardin IEC61577-12 mukaisesti: Tarkka mittaus +/- 1 %.
-
Kompakti ja kustannustehokas.