DUG_PowerTag-E_WH-09

Kotiprofiilin luominen/päivittäminen

Käyttäjän on luotava kotiprofiili, jotta voidaan verrata energiankulutusta samankaltaisten kotiprofiilien kanssa, ja saada energiankulutuksen erittelyjä esimerkiksi lämmityksen, ruoanlaiton, valaistuksen ja pesemisen osalta.
Kotiprofiilin luominen:
  1. Napauta Kotiprofiili-sivulla Jatka.
  2. Valitse asumasi kodin tyyppi ja napauta Seuraava:
    HUOMAUTUS: Vaiheiden 4–12 kotityyppien perusteella voi olla eroja.
  3. Aseta kodin koko joko napauttamalla (A) tai käyttämällä liukupalkkia (B).
    HUOMAUTUS: Kodin enimmäiskoko on 400 neliömetriä.
  4. Aseta kotona asuvien henkilöiden määrä joko napauttamalla (C) tai käyttämällä liukupalkkia (D).
    HUOMAUTUS: Enintään 10 henkilöä voidaan lisätä.
  5. Valitse päälämmitysjärjestelmä ja napauta Seuraava:
    • Lämpöpatterit
    • Ilma-/ilmalämpöpumppu
    • Ilma-/vesilämpöpumppu
    • Maalämpöpumppu
    • Kaukolämpö
    • Pellettitakka
    • Kaasu
    • Muu
  6. Valitse kuumavesijärjestelmän tyyppi ja napauta Seuraava:
    • Kaukolämpö
    • Vedenlämmitin (vesikattila)
    • Ilmavesilämpöpumppu
    • Maalämpöpumppu
    • Kaasu
    • Muu
  7. Valitse ruoanvalmistuksessa käytettävät kodinkoneet ja napauta Seuraava:
    HUOMAUTUS:
    • Oletusarvo on 0, aseta numero painikkeilla +/-.

    • Enintään 5 yksittäistä kodinkonetta voidaan lisätä.

  8. Valitse kodinkoneet ja napauta Seuraava:
    • Astianpesukoneet
    • Pesukoneet
    • Kuivauslaitteet
    • TV:t
    • Pelikonsolit
    • Kannettavat tietokoneet
    • Pöytätietokoneet
    HUOMAUTUS: Enintään 5 yksittäistä kodinkonetta voidaan lisätä.
  9. Valitse luettelosta jääkaapit ja pakastimet:
    • Jääkaapit
    • Pakastimet
    • Jääkaapit ja pakastimet
    HUOMAUTUS: Enintään 5 yksittäistä kodinkonetta voidaan lisätä.
  10. Valitse sähköautojen määrä ja napauta Seuraava.
  11. Valitse ilmastointilaitteet luettelosta ja napauta Valmis.
    • Ilma-/ilmalämpöpumppu
    • Käänteinen ilma-/vesilämpöpumppu
    • Muu
    HUOMAUTUS: Päivitä kotiprofiili napauttamalla Tiedot- välilehdellä Päivitä oma kotiprofiili vaiheesta 2 eteenpäin.
    Voit tarkastella samakaltaisten kotien historiaa ja arvioituja energiankulutustietoja kohdasta Henkilökohtaiset energiatiedot (arvioitu energia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?