DUG_Inverter and Storage_WH-03

Acerca de Schneider Inverter y Boost

Schneider Inverter

El Schneider Inverter es un inversor de alto rendimiento monofásico y trifásico con alta eficiencia de conversión que alimenta su hogar y consigue ahorrar en las facturas de electricidad. El inversor es compatible con una amplia gama de tamaños de matrices solares y dispone de optimizadores MPPT (Maximum Power Point Tracking) integrados, lo que garantiza la máxima salida de energía. Se puede actualizar con las baterías Schneider Boost para maximizar el autoconsumo

  • Tecnología de control DSP (Digital Signal Processing) avanzada

  • Optimizadores MPPT integrados para máxima salida de energía

  • Compatible con un rango de tensión MPPT más amplio

  • Pérdidas de baja conversión debido al acoplamiento de CC

  • Indicación LED de estado

  • Protección IP65, por lo que se puede instalar en interiores y exteriores

  • Escalable en capacidad del sistema mediante la conexión de múltiples módulos de batería por inversor

  • Nueva tecnología de monitoreo de datos Wi-Fi

  • Instalación flexible, en interiores o exteriores

  • Diseño compacto que requiere espacio mínimo

  • Funciones de seguridad avanzadas, incluyendo desconexión de emergencia y unidad integrada de monitoreo de corriente residual

  • Puesta en marcha rápida a través del Wiser Home App y la aplicación eSetup

  • Control de la energía en tiempo real a través de la aplicación Wiser Home fácil de usar para el monitoreo o la aplicación HEMSLogic para Sectorcoupling.

Schneider Boost

El sistema de almacenamiento Schneider Boost incluye un controlador de batería (BATPMEU2) y varios módulos de batería (BATB3KEU3) que pueden almacenar y liberar energía eléctrica de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión del inversor.

  • Batería cargando: el controlador de batería está conectado a los terminales de batería del inversor (BAT+, BAT-). Bajo el control del inversor, la batería se carga y el exceso de energía fotovoltaica se almacena en la batería
  • Descarga de batería: cuando la energía fotovoltaica no es suficiente para alimentar las cargas, el sistema controla la batería para alimentar las cargas: la energía almacenada por la batería se envía a las cargas a través del inversor.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.