Uso del dispositivo
-
Si la instalación de "Solar y almacenamiento" no incluye una batería, pero tiene un dispositivo de medición de red vinculado al inversor, durante la puesta en marcha el sistema solo mostrará el componente del panel solar del inversor en el sistema Wiser y no mostrará el equipo de red.
-
Si la batería se instala más tarde, tendrá que volver a poner en marcha el sistema "Solar y almacenamiento" e incluir la batería.
Inversor
En la aplicación Wiser Home, en la pestaña Control, pulse Inversor para acceder a la pantalla de control del dispositivo.
Pulse Detalles
del dispositivo para ver la versión de firmware y el número de serie del inversor.
Pulse Nombre en la página de
detalles del dispositivo para cambiar el nombre del inversor según
sus preferencias.
Batería
En la aplicación Wiser Home, en la pestaña Control, pulse Batería para acceder a la pantalla de control del dispositivo.
En la pantalla de control del dispositivo puede ver lo siguiente:
-
Potencia instantánea disponible (kW) (A)
-
Estado actual de la batería (B)
-
Estado actual de carga (C)
-
Detalles del dispositivo (E)
Pulse Detalles del dispositivo para ver el nombre (F)
y el número de serie (G) de la batería.
Pulse Nombre en
la página de detalles del dispositivo para cambiar el nombre
de la batería según sus preferencias.
Panel solar
En la aplicación Wiser Home, en la pestaña Control, pulse Panel solar para acceder a la pantalla de control del dispositivo.
En la pantalla de control del dispositivo puede ver lo siguiente:
-
Generación de potencia instantánea (kW) (A)
-
Estado actual del panel solar (B)
-
Historial (C)