DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Creación de una automatización

  1. En la pantalla de Inicio, toque .
  2. Vaya a Automatización y pulse para crear una automatización.
  3. Introduzca el nombre de la automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones para activar una automatización.
    • Todas las condiciones: Se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.

    • Cualquier condición: Se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.

    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .
  4. Pulse Añadir condiciones (B) y seleccione una de las siguientes opciones (C).
    • Cambio de estado de un dispositivo (seleccione el dispositivo): Se activará una automatización según el estado del dispositivo, como la apertura de una persiana o la detección de movimiento por un sensor de movimiento.
    • Modo Ausente (activar o desactivar): El modo ausente también puede activar una automatización para encender las luces, cerrar la persiana, etc. Para más información acerca del Modo Ausente, consulte la guía del usuario del sistema.
    NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.
  5. Para empezar su automatización a una hora específica, pulse Cuando > Añadir tiempo y seleccione una de las siguientes opciones (D):
    NOTA: Se pueden añadir 10 entradas de tiempo como máximo.
    • Hora específica del día: La automatización se activará a una hora específica del día, como por ejemplo al amanecer, al atardecer o a las 8:00 a.m.
    • Período de tiempo: La automatización se activará durante periodos como del amanecer al atardecer, o del atardecer al amanecer, o de 8:00 a 17:00.
    1. En este ejemplo, seleccione Hora específica del día y, a continuación, seleccione Puesta del sol como la hora de inicio de la automatización.
    2. Después de seleccionar la hora de inicio de automatización, toque Establecer en la esquina superior derecha.
  6. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones (E):
    NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
    • Controlar un dispositivo: Seleccione el dispositivo y ajuste el estado del dispositivo que desee.
    • Enviar notificación: Se le notificará si se cumple la condición.
    • Activar un momento: Seleccione un momento para activarlo durante la automatización.
    • Retardo: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1hora y 1minuto, hasta un máximo de 24horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.
    1. En este ejemplo, seleccione inicialmente Controlar un dispositivo y seleccione Toma de corriente inteligente (F) como el dispositivo para desencadenar una acción; más adelante, seleccione la opción Espera para añadir un retraso en la automatización.
      IMPORTANTE: No puede seleccionar el mismo dispositivo para el que seleccionó Añadir condiciones en el paso 4. El dispositivo debe ser diferente.
    2. Establezca el estado, como el estado de encendido/apagado de la toma de corriente inteligente. A continuación, pulse Aceptar en la esquina superior derecha.
    3. Vuelva a pulsar Añadir una acción y seleccione la opción Retardo.
    4. Desplácese por los minutos y ajuste el tiempo de retardo a 1 minuto. A continuación, pulse Aceptar en la esquina superior derecha.
  7. Pulse Guardar.
    La automatización guardada se muestra en la página Automatización. Pulse el interruptor de alternancia (G) en la página Automatización para activar/desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?