System m y Sistema D - Salida de una toma conectada 16 A
System M
MEG2380-0319, MEG2380-0325, MEG2380-0344, MEG2380-0414, MEG2380-0460
System Design
MEG2380-6034, MEG2380-6035, MEG2380-6036
- Información sobre el dispositivoLa toma de corriente inteligente de un elemento 16 A (en adelante denominada toma de corriente) es una toma de corriente eléctrica conectada diseñada para gestionar y controlar dispositivos eléctricos de manera cómoda y eficiente.
- Instalación del dispositivoConsulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.
- Quick Home ConnectQuick Home Connect es una solución de conectividad inalámbrica para los dispositivos Zigbee que no necesita un hub o una aplicación móvil. Quick Home Connect es el punto de partida para la automatización inalámbrica del hogar. Realiza funciones como control de conmutación, regulación y control de persianas utilizando el interruptor inalámbrico conectado (en lo sucesivo denominado interruptor inalámbrico) a través de una red Zigbee.
- Emparejamiento del dispositivo con Wiser HubUsando la aplicación Wiser Home, empareje su dispositivo con el Wiser Hub para acceder y controlar el dispositivo.
- Configuración del dispositivo
- Uso del dispositivo
- Eliminación del dispositivo del sistemaEn la aplicación Wiser Home, puede eliminar una toma de corriente del sistema Wiser.
- Restablecimiento del dispositivoPuede restablecer la toma de corriente a los valores predeterminados de fábrica. Se puede restablecer manualmente en cualquier momento, por ejemplo, si se sustituye el Hub.
- Indicación LED
- Solución de problemas
- Datos técnicos